This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:输出噪声

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993974/ds15ea101-output-noise

器件型号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: DS15BA101

大家好、

我的客户通过交流耦合将 DS15EA101与来自 CMOS 图像传感器的信号相连。

它们均衡 DS15EA101并使用交流耦合将其输入到 FPGA。

当图像传感器空闲(无差分信号输入)时、输出端会产生一些噪声。

在图像传感器开始输入信号一段时间后、噪声消失并恢复正常。

这种现象是否是因为输入节点处于空闲状态下的高阻态、并且输入端的小噪声会影响输出?

客户已确认、当输入降至 GND 进行测试时、输出端仍然存在噪声。

在接下来的帖子中、它指出 DS15BA101即使没有输入信号也具有未确定的输出状态、并且它会随机振荡和更改状态。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/540235/ds15ba101-input-open-condtion?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS15BA101%2520open

DS15EA101在没有输入信号时是否具有叠加在输出端的相同噪声规格?

我了解到、对策是在电容器和 IC 的前面放置一个端接电阻器、如这篇文章中所示。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/868269/ds15ea101-ds15ea101-input-termination-resistor-position/3219093?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS15EA101#3219093

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    由于输入是交流耦合的、因此当对交流耦合电容施加恒定的高电平或低电平时、输出是非确定性的。 当交流耦合到 DS15EA101的输入时、应存在恒定的数据转换。

    此致、Nasser