This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:GPIO 4有什么作用?

Guru**** 2768365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994054/sn65dsi86-q1-what-does-gpio-4-do

器件型号:SN65DSI86-Q1

在何处使用此 GPIO 4?
当 GPIO4被上拉和下拉时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPIO4默认为输入、但可以通过寄存器配置为控制 eDP 显示亮度的脉宽调制(PWM)。

    需要将未使用的 GPIO 下拉或连接到 GND。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当拉高或拉低时、它表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否将 GPIO4编程为输入? 如果是这种情况、那么没有与 GPIO4被拉高或拉低相关的功能。

    谢谢

    David