This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460的替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB1146, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993873/hd3ss460-alternative-for-hd3ss460

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件: TUSB1146、 TUSB1064、 TUSB564

您好、TI 专家

我们在大规模生产中拥有 hd3ss460产品。 由于 hd3ss460的带宽限制、它只能支持4k60hz。 现在、我们正在寻找支持 dp1.4带宽的类似产品、该带宽应满足8k60hz 带宽。

请帮助查找。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    对于源端、您可以使用 TUSB546、TUSB1046或 TUSB1146。

    对于接收端、您可以使用 TUSB564或 TUSB1064。

    所有这些器件均支持 DP1.4。 TUSB546/564支持 USB3.2第1代5G、而 TUSB1046/1146/1064支持 USB3.2第2代10G。

    谢谢
    David