This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:SN65HVD12

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD12, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993508/sn65hvd12-sn65hvd12

器件型号:SN65HVD12
主题中讨论的其他器件: THVD1406

所有、

 是否可以对用于 Rx 和 Tx 的 SN65HVD12进行硬接线以使其始终有效(DE = 1、RE_N = 0)?   FPGA 没有用于远程控制的备用引脚。  谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、这是可能的。 但其结果是、该节点始终传输、因此总线上的任何其他节点都无法传输。

    如果您有一个 UART (-like)协议、则可能会添加逻辑、即在 D 上的任何下降沿之后的特定时间内脉冲变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们的应用、具有  SN65HVD12 的电路板仅在接到命令时进行传输。  FPGA 向相关器件发送 SPI 命令、以发回所需的任何信息、然后器件进行响应。  其他节点是否仍然无法传输?  感谢您的帮助!

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    启用器 件(DE=H)后、即使器件的输入(D)是恒定的(D=H 或 D=L)并且不进行切换、驱动器仍会驱动总线(使 A=H/B=L 或 A=L/B=H)。 因此其他节点无法传输。 TI 将发布  具有自动 定向控制功能的器件(THVD1406)。 您可以备份 使能信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao 和 Clemens、您好!

    感谢你的帮助!  我确认这是总线上唯一的 Tx 节点(有多个 Rx 节点)、因此我们很高兴为原型设计连接硬接线 DE = 1、RE_N = 0、但在将来构建时会考虑新器件。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在上面说过、其他器件会发送响应。  那么、您确认这是错误的吗?