https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993679/tcan1044-q1-spec-check
器件型号:TCAN1044-Q1主题中讨论的其他器件:TCAN1051
各位专家:
您能否帮助解释以下 CAN 收发器两种规格的设计注意事项?
- 共模电压:对于 TCAN1042、TCAN1051等旧产品、共模电压为+/-30V、但对于 TCAN1044、TCAN1057、共模电压更改为+/-12V、您能否帮助解释您进行此更改的原因? 是因为之前的+/-30V 略高于规格吗? 客户应在哪里选择+/-30V、在哪里选择+/-12V?
- 总线故障电压:对于没有“H”的器件,总线故障电压通常为+/-58V,您的设计注意事项是什么? 它是工业标准吗? 它适用于12V 和24V 电池系统吗? 对于“H”设备,总线故障电压为+/-70V,为什么选择70V? 是用于48V 电池系统吗? 谢谢你。