This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:输出电压澄清(VOH)

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993649/max3222e-output-voltage-clarification-voh

器件型号:MAX3222E

大家好、

你好。

我们的客户正在使用具有3.3V Vcc 的 MAX3222E。 由于某些原因、它们必须将 MAX3222E 的 VCC 更改为5V。 输出电压 VOH 是否仍然相同? 数据表显示 VOH = Vcc - 0.1 (典型值)。 MAX3222E 的输出电压是否会有任何变化?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该器件的驱动器和接收器部分都有不同的 VOH。 对于驱动器、典型 VOH 为5.4V。 对于接收器、典型 VOH 为 Vcc-0.1。 这意味着器件接收器部分的输出电压将发生变化。

    最棒的

    Chris