This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:MDIO、第22条格式的扩展电阻器访问

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993079/dp83td510e-mdio-extended-resister-access-by-clause-22-format

器件型号:DP83TD510E

您好!

 

您能告诉我如何按 DP83TD510E 上的第22条格式访问扩展的 MMD 电阻器吗?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要访问 MMDXX 寄存器:

    编写过程:

    写入 REG<000d>= 0x00XX
    写入 REG<000E>=


    写入 REG<000d>= 0x40XX
    写入 REG<000E>=

    读取过程:

    写入 REG<000d>= 0x00XX
    写入 REG<000E>=


    写入 REG<000d>= 0x40XX
    阅读 REG<000E>

    注意:上述写入和读取过程通常用于地址大于0x001F 的寄存器。 但它也可用于一般的任何地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    这是否意味着它与 DP83867和 DP83822完全相同?

    DP83TD510E 数据表中未介绍 REGCR 和附加电阻器。
    因此、请在下一个数据表更新时序中添加这些信息。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、867和822之间的情况相同。 我们注意到您要求输入数据表。