This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:极性问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993668/dp83867is-polarity-question

器件型号:DP83867IS

假设有一条或多条 A、B、C、D 线连接到磁性元件、但其极性相反。

例如、考虑这两个 PHY 之间的 B 和 D 线引脚切换极性的情况。

DP83867IS 是否会自动检测极性并进行校正? (其他 E2E 帖子似乎表明是)如果不是、则需要重新设计电路板(添加了通孔)

是否需要为此设置任何特定的寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    867可以自动检测和校正极性、无需任何寄存器配置。

    --

    此致、

    Vikram