This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:MIPI DSI

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993680/sn65dsi86-mipi-dsi

器件型号:SN65DSI86

你(们)好


我的客户有两个问题

1. MIPI DSI1未使用时、应该悬空还是上拉?

EVM 线路 GPIO3是 EDP_BL_ENABLE 的功能、但 REFCLK 设置为27MHz、GPIO[3:1]需要一个外部电阻器来设置011、但 EVM 的 EDP_BL_ENABLE 直接拉低、

EVM 还设置为27MHz 输出。另请帮助确认是否需要将 GPIO 拉低

e2e.ti.com/.../sn65dsi86.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将未使用的 DSI 输入端子(DA*N/P、DB*N/P)保持未连接或驱动至 LP11状态。

    2.如果 GPIO3用于  EDP_BL_ENABLE、 则软件必须通过 I2C 接口对 REFCLK_FREQ、CHA_DSI_CLK_RANGE 和 CHB_DSI_CLK_RANGE 进行编程、然后才能向 SN65DSI86发出任何 DSI 命令或数据包。

    谢谢

    David