This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSi84芯片在点亮 LCD 时出现问题

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990931/sn65dsi84-some-problem-with-sn65dsi84-chip-to-light-up-the-lcd

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、先生、

 在 柚木项目中、我们使用 sn65dsi84芯片来点亮 LCD。 但 我们遇到了一些问题、需要技术支持。 问题描述如下:

问题1. 当 MIPI 信号转换为 LVDS 信号时、LCD 不显示

问题2. 当 sn65dsi84的色条功能测试打开时、液晶屏没有显示

我在  以下文件中添加了原理图和参数设置。 您能帮助 检查我们的当前配置参数是否正确。 如果没有、请向我们提供正确的配置参数。  

e2e.ti.com/.../The-related-issues-of-Display.docx

希望您能听到您的回复、如果  需要更多信息、请告知我们。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您是否已参考了您的问题的以下配套资料?

    https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-single-link-lvds-operation

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    非常感谢。  仔细检查链接中的信息后、我将给出如下参数配置。

    我们 使用了"DSI Tuner 2.0.exe"来生成 CSR 列表文件、如下所示:

    0x09              0x00
    0x0A              0x05
    0x0B              0x10
    0x0D              0x00
    0x10              0x26
    0x11              0x00
    0x12              0x26
    0x13              0x00
    0x18              0x7a
    0x19              0x00
    0x1A              0x03
    0x1B              0x00
    0x20              0x00
    0x21              0x05
    0x22              0x00
    0x23              0x00
    0x24              0xd0
    0x25              0x02
    0x26              0x00
    0x27              0x00
    0x28              0x21
    0x29              0x00
    0x2A              0x00
    0x2B              0x00
    0x2C              0x02
    0x2D              0x00
    0x2E              0x00
    0x2F              0x00
    0x30              0x02
    0x31              0x00
    0x32              0x00
    0x33              0x00
    0x34              0x10
    0x35              0x00
    0x36              0x05
    0x37              0x00
    0x38              0x2c
    0x39              0x00
    0x3A              0x43
    0x3B              0x00
    0x3C              0x10
    0x3D              0x00
    0x3E              0x00
    
    0x0D              0x01
    Wait 10 ms
    0x09              0x01
    Wait 10 ms

    将 上述值写入 CSR 后、我们会转储这些 CSR、如下所示。

    [  394.763440] sn65dsi84_reg_dump: 0x09 = 0x00
    [  394.768680] sn65dsi84_reg_dump: 0x0a = 0x85
    [  394.774611] sn65dsi84_reg_dump: 0x0b = 0x10
    [  394.779393] sn65dsi84_reg_dump: 0x0d = 0x01
    [  394.784546] sn65dsi84_reg_dump: 0x10 = 0x26
    [  394.789447] sn65dsi84_reg_dump: 0x11 = 0x00
    [  394.794935] sn65dsi84_reg_dump: 0x12 = 0x26
    [  394.799645] sn65dsi84_reg_dump: 0x13 = 0x00
    [  394.804692] sn65dsi84_reg_dump: 0x18 = 0x7a
    [  394.809998] sn65dsi84_reg_dump: 0x19 = 0x00
    [  394.814690] sn65dsi84_reg_dump: 0x1a = 0x03
    [  394.819367] sn65dsi84_reg_dump: 0x1b = 0x00
    [  394.824043] sn65dsi84_reg_dump: 0x20 = 0x00
    [  394.828747] sn65dsi84_reg_dump: 0x21 = 0x05
    [  394.833599] sn65dsi84_reg_dump: 0x22 = 0x00
    [  394.839458] sn65dsi84_reg_dump: 0x23 = 0x00
    [  394.844787] sn65dsi84_reg_dump: 0x24 = 0xd0
    [  394.850022] sn65dsi84_reg_dump: 0x25 = 0x02
    [  394.855457] sn65dsi84_reg_dump: 0x26 = 0x00
    [  394.861493] sn65dsi84_reg_dump: 0x27 = 0x00
    [  394.866637] sn65dsi84_reg_dump: 0x28 = 0x21
    [  394.872607] sn65dsi84_reg_dump: 0x29 = 0x02
    [  394.877549] sn65dsi84_reg_dump: 0x2a = 0x00
    [  394.882543] sn65dsi84_reg_dump: 0x2b = 0x00
    [  394.887284] sn65dsi84_reg_dump: 0x2c = 0x02
    [  394.891988] sn65dsi84_reg_dump: 0x2d = 0x00
    [  394.896662] sn65dsi84_reg_dump: 0x2e = 0x00
    [  394.901342] sn65dsi84_reg_dump: 0x2f = 0x00
    [  394.906185] sn65dsi84_reg_dump: 0x30 = 0x02
    [  394.910870] sn65dsi84_reg_dump: 0x31 = 0x00
    [  394.915499] sn65dsi84_reg_dump: 0x32 = 0x00
    [  394.920158] sn65dsi84_reg_dump: 0x33 = 0x00
    [  394.924783] sn65dsi84_reg_dump: 0x34 = 0x10
    [  394.929531] sn65dsi84_reg_dump: 0x35 = 0x00
    [  394.934413] sn65dsi84_reg_dump: 0x36 = 0x05
    [  394.939118] sn65dsi84_reg_dump: 0x37 = 0x00
    [  394.944109] sn65dsi84_reg_dump: 0x38 = 0x2c
    [  394.948817] sn65dsi84_reg_dump: 0x39 = 0x00
    [  394.953652] sn65dsi84_reg_dump: 0x3a = 0x43
    [  394.958520] sn65dsi84_reg_dump: 0x3b = 0x00
    [  394.963330] sn65dsi84_reg_dump: 0x3c = 0x10
    [  394.968094] sn65dsi84_reg_dump: 0x3d = 0x00
    [  394.972767] sn65dsi84_reg_dump: 0x3e = 0x00
    [  394.977377] sn65dsi84_reg_dump: 0x0d = 0x01
    [  394.982105] sn65dsi84_reg_dump: 0x09 = 0x00
    [  394.997166] 
    [  394.997166] sn65dsi84_reg_dump: 0xe5 = 0x00  (First write 0xff to scr(0xe5), wait for 1ms, then read csr(0xe5))

    3. 我们启用"test pattern"以将 CSR 0x3c 设置为0x10。 但色条不会显示到 LCD。 我知道原因吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    请共享用于生成设置的.dSI 文件(按 Ctrl+e 从 DSI 调谐器导出.dSI 文件)以及显示屏的数据表。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    非常感谢。 我们找到了这个问题的原因并解决了这个问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    很高兴您解决了这个问题。 如果您澄清了如何解决问题、会对其他人有所帮助。

    此致、

    I.K.