This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:无法支持4K60分辨率

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215EVM, TS3DV642, TS3DV642EVM, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991381/hd3ss215evm-can-not-support-the-4k60-resolution

器件型号:HD3SS215EVM
主题中讨论的其他器件: TS3DV642、 TS3DV642EVM、 HD3SS215

您好、先生、

我的客户测试了 HD3SS215EVM、它无法输出4K60信号、但 TS3DV642可以支持此分辨率、如何解决 HD3SS215EVM 的此问题?

HD3SS215EVM 4K60

HD3SS215EVM 4K30

TS3DV642EVM 4K60

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HD3SS215EVM 在4K@30Hz 下工作吗?  我想确保 EVM 设置正确

    由于 HD3SS215仅是无源多路复用器、没有任何信号补偿功能、因此您能否缩短输入和输出端的 HDMI 电缆长度?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在我与客户检查4K30和4K60的测试条件后、我在这里展示了图片。
    HDMI 源端和接收端使用1.8m 电缆(拉电流)和0.3m 电缆(灌电流)将 Teledyne LeCroy 780E 连接到 HD3SS215EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是2.1m 电缆加上 HD3SS215 EVM 损耗本身。 HD3SS215是一款无源多路复用器、无需任何信号调节器即可补偿损耗。 他们能否使用更短的电缆来减少总损耗量?

    谢谢

    David