This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:VILc 和 IILc

Guru**** 2528320 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993403/tca9803-vilc-and-iilc

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9800

您好、专家、

我想确认外部器件低电平要求连接 B 侧。 可能是基本问题。  

数据表描述如下、  

IILC 参数是外部器件必须从 TCA980x 灌入的最小电流量、以便 TCA980x 在 B 侧接受低电平。 为了使 TCA980x 在 B 侧接受低电平、必须满足 VIL 和 IILC 参数。 在空闲总线条件下(A 侧和 B 侧均为高电平)、通过外部器件下拉电阻器满足 VIL 阈值、满足 IILC 要求、因为下拉电阻器必须在引脚上的电压下降之前吸收整个 IC (电流源值)电流。

这是否意味着、对于 从空闲总线状态驱动至低电平、外部器件的灌电流能力应高于 IC?

或者 、通过 IILC 可以吗?

例如、对于外部器件、IOL=3mA 灌电流能力。

我们无法使用 TCA9803、因为 IC 典型值为3.3mA。 我们也可以使用 TCA9803、因为 IILC 为1000uA (最小值)。  哪一项是正确的?

此外、您能否告诉我每个 TCA9800/1/2/3的 IC 的最大值?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部器件必须能够在 压降不大于 VIL 的情况下灌入 IILC 的电流。 μ I²C 规格要求在最高0.4V 的电压下至少实现3mA 的电流;所有 TCA980x 器件都设计为与之兼容。

    ICS 指定 TCA980x 上拉空闲线的强度。 外部器件确实必须能够灌入该电流、但无需相应的压降。 能够以0.4V 灌电流3mA 的器件将能够以稍高的压降灌电流3.3mA 的电流;即使外部器件未指定此值、这也不是问题。

     没有为 ICS 指定最大值 、因为互操作性不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    Muk、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens-San、Eric 和 San!

    穆克