This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 设备可以在 PC 端识别#39;t。

Guru**** 2941800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993456/tusb2077a-usb-devices-can-t-be-recognized-on-the-pc-side

器件型号:TUSB2077A

下面是我的应用系统图、附件是 ft4222的数据表:tusb2077a No.2在运行10到20小时时无法读取下游器件、并且无法在 PC 端识别 USB 器件。 Tusb2077a 1号和3号偶尔会出现。 此时、上电重启系统有时会恢复、有时无法恢复、hubbgfg/portpwr / portdis LED 显示为红色。

问题1:ft4222为3.3V、VBUS 连接到5V。 此时、ft4222的 VBUS 是否需要22uF 电容器? 3.3V VCC 是否需要22uF 电容器?

2.电源模式如图所示。 3.3V 3A 直流/直流输出提供所有3.3V 电源、5V 3A 直流/直流电源20 ft4222 VBUS。 电源模式是否有问题?

3.当我连接 RC 时、tusb2077a 的复位时间超过1ms。 复位模式是否有任何问题? 复位时间是否正常?

tusb2077a 的第一级使用三个端口、其他四个端口为 NC。 tusb2077a 的第二级使用六个端口、另一级为 NC。 此设计是否有任何问题?

5.是否对 tusb2077a 和下游设备的电源序列有任何特殊调节,是否可以同时加电?

6、在 Dm1-dm7 / dp1-dp7上串联一个30欧姆电阻器、在较低电平设备的 DM/DP 上串联一个30欧姆电阻器、如图所示。 两者是否可以同时存在?  

 

e2e.ti.com/.../DS_5F00_FT4222H.pdf

e2e.ti.com/.../2843.TUSB2077A_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1./ 2. 我们无法对 FTDI 器件要求进行评论。

    您能否确认 VBUS 在测试期间保持稳定?  所有设备是否在发生故障前都能保持10至12小时的响应时间?   

    3.重置时序不会导致系统运行数小时后出现问题,初始连接期间将出现重置问题。

    4. 只要系统有足够的功率,这个总线结构就不是问题。

    5.您是否在开机过程中或仅在系统通电后发现问题?  当前系统是如何供电的:集线器优先还是设备优先?

    6.是的,两组电阻器可以同时在总线上。  不过、1.5K 上拉电阻应靠近集线器、而不是串联电阻器的另一侧。

    此致、

    JMMN