This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A I2C 电压范围

Guru**** 2583565 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534A, TCA9548A, TCA9534, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993267/tca9548a-tca9548a-i2c-volt-range

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA9534ATCA9534TCA9543A

您好!

我想确认一下、TCA9534A 能否支持1.8V 输入电压、3.3V 输出电压应用?  

谢谢。

BR

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您的应用中的 Vcc 是多少? 如果为1.8V、则为是。

    如果3.3V、则为 NO、3.3Vx0.7 = 2.31V <- SDA/SCL 的 VIH。 1.8V <ViH so it would not work.

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    很抱歉、我可能会在这里误导您、我问 TCA9548A、计算结果应该来自 TCA9534A 数据表、我想知道它是否适用于 TCA9548A?  

    我们还没有决定 Vcc。

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备之间的 IP 是相同的、但仍适用相同的规则。  

    这一切取决于器件 Vcc 是多少。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    明白了、我仍然有一个问题、在 TCA9534A 数据表中、为什么它显示为2.7V (VCC)、这不同于 TCA9534和 TCA9548A。  

    谢谢。

    BR

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    抱歉。 我想你问的是 TCA9543A 而不是 TCA9534A…

    您是否询问 SDA/SCL 和 Vcc 上9534A 的1.8V 电压以及连接到3.3V 等电压的 p 端口?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于讨论已离线、我将关闭此主题。  

    对于未来的读者、Mason 屏幕截图和发布的 TCA9534A 数据表是一个拼写错误、应为5.5V 而不是2.7V。

    谢谢、

    -Bobby