This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:我们无法在电路板和 PC 之间建立连接

Guru**** 1468350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992958/ds90ub954-q1evm-we-can-not-establish-connection-between-the-board-and-the-pc

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我们购买了2块电路板、其中一块电路板存在问题。 第一个示例工作正常、但另一个示例执行相同的步骤、PC 在连接时未检测到电路板、我们无法使用 Analog LauchPAD 进行检测。

此致、
Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够验证电路板配置是否相同?  此外、MSP430可能需要固件更新、您可以在 https://www.ti.com/tool/USB2ANY 下载 USB2ANY Explorer。  在954用户指南中、提供了有关如何更新和配置 EVM 的说明。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电路板配置是相同的、固件是更新的。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不是要按 TI 认为已解决。  但您是否检查了 I2C 线路? 您是否还能验证您是否从 MSP430获得输出信号?  这很奇怪、您根本无法获得响应。

    此致、

    Nick