This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:针对自动电源角色交换的 USB PD IC 建议

Guru**** 2958410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992805/tusb321-usb-pd-ic-recommendation-for-automatic-power-role-swap

器件型号:TUSB321

您好!

我正在设计 USB-C 音频扩展坞。 插入设备(PC、智能手机等)后、主机(DFP)最初将为音频底座供电。 插入时、理想情况下 音频底座 应为主机充电、因此电源角色必须在稍后交换。

我正在寻找一个能够实现以下目标的 IC:

1.自动(或通过 I2C 命令)将音频底座的角色从接收端转换为源端。

2无需外部 EEPROM。 必须能够通过 I2C 或 HW 引脚进行配置。

 VBUS 上不需要高于5V 的电压。

我假设 TUSB321不支持动态电源角色交换。

音频底座将始终通电、因此似乎不需要快速角色交换(音频底座突然断电、必须保留数据传输)。 是否有其他方法可以通过 USB-PD 切换电源角色?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的 TUSB321将无法支持这些应用的功能。 我将在这里与正确的团队联系、以帮助为您提供器件建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25750D 是此功能的一个非常好的选择。

      《TPS25750主机接口技术参考手册》 将介绍如何使用主机接口来启动循环交换

    2. 该器件可通过 I2C 进行配置、但需要在 MCU 中大量存储空间

    支持 高压灌电流和5V 拉电流。