This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:布局问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993167/ds160pr810-layout-question

器件型号:DS160PR810

您好,

我将在 设计中使用 DS160PR810、现在处于布局阶段。

此设计是 PCIe Gen4插件卡。 您能告诉我 从边缘连接器到  DS160PR810的最大 PCIe 布线长度是多少?

谢谢、

亚历山德罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandros、

    这取决于传输损耗的插入损耗。 DS160PR810可在第4代奈奎斯特频率下补偿高达约20dB 的损耗。 根据电路板的质量或电路板的损耗特性、您可以查看损耗是否在20dB 以内。

    此外、如果您有传输介质或连接器的 s4p 文件、则可以使用 DS160PR810 IBIS-AMI 模型进行可行性研究。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的回答。 您能否告诉我 、从 PCIe 手指连接器到评估板上 DS160PR810的高速信号的布线长度是多少?

    谢谢、

    亚历山德罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandros、

    它大约为1.3英寸。

    此致、Nasser