This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:寄存器编程步骤

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993082/tusb564-register-programming-steps

器件型号:TUSB564

您好!

我们将使用 I2C 模式从 PD 控制器 IC 配置 TUSB564、并有如下问题。

  1. 在 0x10/0x11/0x20/0x21中配置 EQ 设置之前或之后、我们应该将 EQ_OVERRIDE 位写入"1"吗?  或者、这里的订单是如何处理的?
  2. 当没有任何内容连接到 Type-C 端口时、是否始终需要将0x0A 寄存器配置为0x10?
  3. 除了0x0A/0x10/0x11/0x20/0x21、我们还必须在 I2C 模式下配置其他寄存器吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    1. 在 0x10/0x11/0x20/0x21中配置 EQ 设置之前或之后、我们应该将 EQ_OVERRIDE 位写入"1"吗?  或者、这里的订单是如何处理的?
      1. 是的、您应该首先写入 EQ_OVERRIDE 位、然后应用 EQ 设置。
    2. 当没有任何内容连接到 Type-C 端口时、是否始终需要将0x0A 寄存器配置为0x10?
      1. 是的
    3. 除了0x0A/0x10/0x11/0x20/0x21、我们还必须在 I2C 模式下配置其他寄存器吗?
      1. 在 Type-C 上调试 DP 交替模式时、向寄存器0x80写入0x13是另一个可能的步骤 值0x80将禁用 AUX 监测并启用所有四个 DP 信道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们按照以下步骤配置芯片、在步骤3后 EQ 设置(0x10/0x11/0x20/0x21)是否会复位?  是否需要在步骤3后再次配置 EQ 设置?

    • Step1: 通过将0x0A 寄存器配置为0x10、将 EQ_OVERRIDE 位写入开头的"1"
    • Step2:根据我们在0x10/0x11/0x20/0x21中的需要配置 EQ 设置
    • 步骤3:插入了一个 Type-C 器件、我们将0x0A 寄存器配置为0x13。

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    有关步骤、请参阅 PI 团队的此应用手册 、https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf

    在第3步后、这些寄存器将不会被清除。

    谢谢

    David