This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD35:RS-422的最大节点数

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993229/sn65hvd35-maximum-nodes-for-rs-422

器件型号:SN65HVD35

您好!

您能告诉我 RS-422的 SN65HVD35最大节点数吗?

1/8 UL,8*10=80节点。 正确吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果我们纯粹讨论 RS-422标准允许的内容、这是正确的。 但是、如果我们要为系统使用相同的硬件并将其定义为 RS-485网络、则该标准允许256个节点。 这样做的原因是这两个标准如何定义允许节点的最大数量。 在 RS-422中、指定输入电阻的10个接收器可在一条总线上使用、RS-485标准根据不同的输入电阻值定义单位负载(U.L.)项、并允许使用32个这些 U.L.  

    本应用报告的表4显示了这些差异的详细说明。  

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott。