This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:TUSB21x 的区别是什么?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216I, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992949/tusb216i-what-the-difference-between-tusb21x

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件:TUSB211TUSB216

尊敬的技术支持团队:

由于 交付问题、我计划从 TUSB211更换到 TUSB216I。

①If  您对从 TUSB211更换到 TUSB216I 有任何问题、可以与您分享吗?

②What TUSB21x 之间的差异? 您是否有 相关文档?

TUSB216I 是最新的器件、因此以下文档中没有 关于 TUSB216I 和 TUSB216的信息。

www.tij.co.jp/.../slla392.pdf

③此外 、TUSB216和 TUSB216I 之间有何差异?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    在两个器件之间切换时无需担心。 因为 TUSB216I 升压比 TUSB211更好(更强)。 BOOST 和 RX_SENS 设置可能需要进行一些调整、以找到最佳眼图。  

    两种器件都提供相同的 USB2转接驱动器功能、但 TUSB216具有 TUSB211不具有的以下特性:

    • 升压设置包括交流和直流升压设置、其中 TUSB211仅具有交流升压
    • TUSB216I 交流升压转换器、以实现更好的性能。
    • TUSB216I 包括 RX_SENS 设置、此设置用于恢复遇到大量衰减的信号。  
    • TUSB216I 具有集成的 CDP 控制器功能(可选)。

    TUSB216I 有一些针对通过 TUSB216进入测试模式的更新。 正常的 HS 操作保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Malik Barton57、

    感谢你的答复。

    我检查了 TUSB211的当前原理图、并将此电路用于 TUSB216/216I。

    ■TUSB211

    VREG ( µF 引脚):0.1 μ F 外部电容接地   

    ENA_HS (9引脚): 悬空

    ■TUSB216:  

    CDP_Enz (11引脚): 我不使用 BC 1.2 CDP 控制器。 是否应针对悬空移除0.1uF (内部上拉设置为高电平)?

    RX_SEN/ENA_HS (9引脚):可以保持悬空? 是否应使用 分压电阻器?设置3级

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1.可以取下盖子或保持连接,两个选项都可以。  

    2.如果您可以修改原理图以添加适合其他电阻器选项的选项。 使引脚 NC 保持可设置中电平 RX 灵敏度、这是最常用的设置并为大多数应用提供服务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Malik Barton57、

    感谢你的答复。

    使用 TUSB211、当前 USB 系统就足够了。 因此、与 TUSB211相比、TUSB216/216I 与中级 RX 相同或更好、  

    我将保留 RX_SEN/ENA_HS 的引脚 NC。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TDD、

    正确、我建议使用 TUSB216I。