This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:在不使用通孔的情况下难以布置 RTQ 封装

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993458/hd3ss215-difficulty-laying-out-rtq-package-without-using-vias

器件型号:HD3SS215

我遇到的问题与此论坛帖子中提到的问题相同: https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/901484/hd3ss215-problem-while-routing-pcb-following-datasheet

我不确定如何在不使用带有 RTQ 封装的通孔的情况下对 PCB 进行布线。 出于制造和成本目的、我们希望坚持使用 RTQ 封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友情请求、我可以与您分享可用作参考的 EVM 板级配置文件吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已接受您的请求。 谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我收到了板级配置文件、谢谢。 但是、我注意到高速数据线路上使用了大量过孔。 我所读到的关于设计 HDMI 接口的所有内容都是为了尽可能避免过孔。 您能不能对此有所了解?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    如果无法避免高速数据线路过孔、我会尽可能减少过孔数量、以最大程度地减少不连续性。 我还会为信号布线过孔和 HDMI 连接器焊盘使用尽可能小的尺寸、因为它们对 100 Ω 差分阻抗的影响更小。  

    根据您的设计、只要通道顺序在 HD3SS215输入和输出端相互匹配、您也可以交换通道顺序。  

    您还可以将向 HD3SS215输出添加重定时器作为可能的解决方案。

    谢谢

    David