This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN921224:数据速率较低的解串器/时钟同步器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SCAN921224, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993488/scan921224-lower-data-rate-ser-des-clock-synchronizer

器件型号:SCAN921224
主题中讨论的其他器件: SN65LV1023A

大家好

我的客户有一个应用、如下面的原理图所示、他们在其中通过串行接口传输数据和60MHz 的独立时钟。

它们可能会使用 SCAN921224等解串器来实现这一点、但这些器件具有100Mbps 的较低数据速率限制、因为它们会将时钟(例如10MHz)乘以因数10。

我们是否有支持较低数据速率的器件?

或者、我们是否有一个 PLL 可用作用"?"表示的块 这可以从数据流重新生成时钟 

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    对于 SCAN921224和 SN65LV1023A 等串行器/解串器、我们的最低数据速率为200Mbps /100Mbps。 这两种器件都具有嵌入式时钟、无需外部 PLL。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已理解、感谢您的快速回复和确认。

    此致

    Ueli