This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于 Zynq Petalinux 的 FlashBurner 驱动程序

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993453/tusb9261-driver-for-flashburner-for-zynq-petalinux

器件型号:TUSB9261

您好!

我们需要在 Zynq 上通过 Linux 对闪存进行编程(使用 petalinux 2019.2)

我在这里尝试了代码:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/676677/linux-tusb9261-linux-drivers-programming-tools-flash-burner-code-etc

但我无法编译内核模块、因为它太过时了。

您是否有新版本?

谢谢你

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    遗憾的是、我们没有此软件包的更新版本、因为不再支持此软件包。 我建议使用单独的 Windows 机器、Flashburner 和 EVM 的 Windows 版本来生成完整的 bin 文件。 然后使用外部 SPI 主器件、使用生成的 bin 文件刷写板载 EEPROM。