This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:交流耦合电容放置

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993347/hd3ss3212-ac-coupling-caps-placement

器件型号:HD3SS3212

数据表似乎跳转至多路复用器的哪一侧应在 SSTX 线路上具有交流电容器。

图7显示了 MUX 和 USB-C 连接器之间用于支持翻转的电容器。

但图 8和11翻转并显示了器件和多路复用器之间的电容器、而不是多路复用器和连接器之间的电容器。

将电容器置于一种配置与另一种配置相比、对眼图是否有任何影响?

我知道两侧都有电容器意味着我们需要偏置电压-但如果电容器仅位于多路复用器的一侧、哪一侧最好、为什么?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果仅使用一组交流耦合电容器、则对眼图的影响将大致相同。 建议在 IC 和 USB-C 连接器之间进行交流耦合的原因是为了保护 IC 免受超出其自身规格的共模电压的影响。 由于我们不知道可以连接到 USB-C 端口的内容、因此这有助于防止损坏器件。  

    TX1/2应与220nF 的交流耦合、而 RX1/2应与330nF 的交流耦合。 当交流耦合到 USB-C 连接器时、强烈建议这样做。