This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RGZ 作为 HDMI 缓冲器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993457/sn65dp159-sn65dp159rgz-as-hdmi-buffer

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181TMDS171

尊敬的团队

我的客户希望在新设计中使用 SN65DP159RGZ。

我们想问您是否也可以将 SN65DP159RGZ 用作 DVI/HDMI 输入缓冲器?  

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR

    您是否正在寻找 HDMI 转 HDMI 重定时器? 请查看 TMDS171和 TMDS181、它们可能适合您的应用。

    谢谢

    David