This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:具有 BQ25792的 TPS25750D EVM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB2ANY, TPS25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990661/tps25750evm-tps25750d-evm-with-bq25792

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750USB2ANY

您好!

我能够使用 USB2ANY 适配器连接到 TPS25750 EVM。 我无法更改应用配置文件、因为 GUI 显示硬件未连接。

此致、

b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    TPS25750EVM 用于通过连接 PC 和 EVM 的 USB Micro B 电缆连接 PC。  不直接支持 USB2ANY。

    使用 的是 https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 板?  此板不直接连接到 Web GUI。  如果您使用的是 PD-CHG-EVM、则需要从 配置 GUI 保存完整的闪存二进制文件、然后使用闪存下载实用程序将其下载到电路板上。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我使用 的是 USB-PD-CHG-EVM-01、在 PC 中安装了应用定制 GUI。 此 EVM 仅具有 USB type C 电缆。

    请向我提供要执行的步骤和闪存下载实用程序、以使其正常工作。

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我能够使用 Aardvark 工具并使用新的配置 bin 文件对闪存进行编程。 即使在已编程的配置文件中将电池的充电电流更改为2A、电池的充电电流也会达到1A。

    此致、

    b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    Chuck 将于周三停用。 他将在本周晚些时候跟进您。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     适用于2-4节电池的集成 USB Type-C PD 和充电参考设计 用户指南提供了有关如何使用 Web GUI 配置此器件的分步指南。

    使用 Web GUI 生成二进制文件后、您可以使用 Aardvark Flashcenter 应用将其加载到 EEPROM 中。  您可以参考他们的网站以获得有关 GUI 配置的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在正在工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好