This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:端口 USB 2.0的复位/丢失

Guru**** 2963740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992425/tusb8041-reset-loss-of-ports-usb-2-0

器件型号:TUSB8041

大家好、

我正在使用 PCA 中的 TUSB8041RGCT 在主机和多个控制器之间进行通信。  所有 COM 仅为 USB 2.0、没有3.0连接。  间歇性地、TUSB8041似乎复位(设备管理器中的所有 COM 端口暂时消失)、然后将恢复联机。  我通过了前一位工程师的设计、因此在 TUSB8041上的速度不是100%、但已经广泛阅读了数据表以尝试了解导致此问题的原因。   

最初、我认为这可能是我的3.3和1.1电源时序。  但是、这两个稳压器属于同一系列(Semtech SC189)。  为了确保这不是我的问题、我尝试将 GRSTz 电容器从1uF 更改为4.7uF、但没有看到任何改进。

为了帮助我提出这个问题、这是上行集线器的原理图。  下游集线器设置相同、可以看到它进入 DN1 (引脚1和2)处的上游集线器。

是否有人遇到过此问题、或者能否推荐可能的原因并加以解决?  或者、整体设计是否存在问题?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否发送更清晰的原理图版本?  如果您不想在论坛上发帖、请接受我的朋友请求并直接将其发送给我。

    集线器是否具有良好的散热焊盘连接以及足够的焊锡膏?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速回复。  我随附了 pdf 版本的原理图。

    我还附上了顶部粘贴层的屏幕截图和丝印、以及顶部的屏幕截图。

     e2e.ti.com/.../1665.USB-Hub.pdf

    请告诉我、您是否还想了解更多详细信息。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个快速跟进、此系统的主机设备是英特尔 NUC、我将串行端口设置从启用选择性挂起(5秒超时)更新为启用选择性挂起(3600秒超时)。  自从我进行此更改后、我无法重现断开问题、但似乎我在为问题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我在设计中看不到任何明显的东西。  您能否在3.3V/1.1V 电源轨上放置一个示波器、并检查是否有任何可以解释它的突降?  是否仅下游器件消失/重新出现或集线器也消失?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我限定了1.1 (在我的例子中为1.2)和3.3轨的上电时序。  请参阅下面的屏幕截图。  它很难解密确切的时序、但1.1在3.3之前稳定大约240 μ s。  我在数据表中真正能找到的就是、1.1应该在3.3之前至少稳定10微秒。

    处理您的第二个问题。  我相信、下游器件会暂时消失、但会重现故障。  现在我想看到故障、系统似乎保持了强劲的发展。  将更新并提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为您的上电复位时序正常。  如果出现复位时序问题、则在首次连接时会出现问题、而不是在主动运行一段时间后出现问题。  我更感兴趣的是查看1.1V 和3.3V 电源轨上是否有噪声会导致器件从总线中脱落。  在有源使用期间、功耗可能会有很大的变化、因此如果电源轨上没有足够的大容量电容、则可能会产生噪声。

    此致、

    JMMN