This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:用于模拟键盘的 UART 转 USB HID 控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992148/tusb3410-uart-to-usb-hid-controller-for-analog-keyboard

器件型号:TUSB3410

大家好、

我们是否有 UART 转 USB HID 控制器、如 CH9328? 它用于模拟键盘。 谢谢。

www.wch-ic.com/.../CH9328.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在这里没有直接替换。 TUSB3410是一款完全替代产品、但当前的 Windows 驱动程序将 TUSB3410设置为 COM 端口而不是 USB HID 设备。 USB 转 UART 功能仍然可以实现。 TUSB3410可用作连接 I2C 桥接器的 USB HID 器件。 我们在此处提供了适用于此类应用的 API。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我们有 I2C 转 USB HID 控制器、但没有 UART 转 USB HID 控制器。 对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、我们将 USB HID (UFP)连接到 I2C 控制器/API、但不将 UART 连接到 USB HID 驱动程序。 TUSB3410可作为 USB (UFP)转 UART 桥接器运行、但当前的 Windows 驱动程序会将器件设置为 COM 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!