This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:DS26C31TMX 的热阻

Guru**** 2906540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993030/ds26c31t-thermal-resistance-of-ds26c31tmx

器件型号:DS26C31T

大家好、团队、

您能否提供以下热阻、请:

- 结温至环境温度

- 结至外壳(顶部)

- 结至电路板

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    为了获取此信息、我们必须与热建模团队进行联系、因为这是一款较旧的器件。 如果之前尚未提出请求、则需要长达一周的时间才能返回、我们将在有时间线时立即更新您的信息。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    我找到了以下信息:

    结至  ºC:79.5 μ A/W

    结至外壳(顶部):40.7 ºC /W

    结至电路板: 36.9 ºC /W

    此致、

    Eric Hackett