This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:降低温度

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993182/pca9306-degrading-temperature

器件型号:PCA9306

器件型号 PCA9306DCTR 在什么温度下开始降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的绝对最大结温为125 C。在该温度以上运行可能会对器件造成永久损坏。 此器件的建议环境温度为-40至85C。在这些值之外、  不保证数据表中的电气特性。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris