This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:有关在不同应用中使用的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991614/ds250df410-questions-regarding-use-in-different-applications

器件型号:DS250DF410

大家好、我正在考虑将 DS250DF410用于 M-PHY 协议、并有一些问题:

  • 最小频率是多少(即低频截止频率)?
  • 该器件是否可以用作"基本"放大器? 换句话说、我能否将具有模拟增益的 PRBS 信号传递到输出。 我看到原始非重定时数据可以使用、但这部分不能用作放大器有其他原因吗?
  • 将信号检测置为有效所需的最小输入振幅指定为196mVppd。 与上述问题相关的是、如果我输入一个小信号(例如~10mVppd)、VGA、X 点、FIR、 和驱动器功能的影响?

谢谢!
Ned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 最小频率是多少(即低频截止频率)?
      • 重定时器本身没有低截止频率
      • 重定时器 CTLE 峰值升压发生在14GHz 左右。 它仍在较低的频率下工作、但在这些频率下、其升压将较低
      • DS250DF410重定时器在重定时模式(即 CDR 锁定)下支持以下数据速率

     

    参数

    测试条件

    最小          典型值          最大值

    和功能

    Rbaud        输入数据速率

     

    全速率

    20.2752                                25.8.

    Gbps

    半速率

    10.1376                                12.9

    Gbps

    四分之一

    5.0688                                6.45

    Gbps

     

    该器件是否可以用作"基本"放大器? 换句话说、我能否将具有模拟增益的 PRBS 信号传递到输出。 我看到原始非重定时数据可以使用、但这部分不能用作放大器有其他原因吗?

    • 重定时器可设置为 CDR 旁路原始数据模式。 在这种情况下、应用了 CTLE、但忽略了 CDR

    将信号检测置为有效所需的最小输入振幅指定为196mVppd。 与上述问题相关的是、如果我输入一个小信号(例如~10mVppd)、VGA、X 点、FIR、 和驱动器功能的影响?

    • 首先、您需要通过设置通道寄存器0x14[7]= 1来强制设置信号检测有效
    • 对于如此小的输入信号振幅、重定时器 CDR 不太可能实现 CDR 锁定
    • 相反、您可以尝试在 CDR 旁路模式下操作通道、并查看您获得的输出信号幅值和眼图张开度

    此致、

    Rodrigo Natal