This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:直接替换 TLK110

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993027/dp83848i-direct-replacement-with-tlk110

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:TLK110

Hı 团队、

您能否检查以下请求并提供建议:

"

我们在当前设计中使用 TLK110系列。 我们可以看到 DP83848I IC 的引脚、除了第21个引脚外、均为 P2P。 该引脚通过3.3V 上拉。 在 DP83848I 中、该引脚被视为保留引脚。 我们能否在设计中直接使用该 IC?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、它与引脚2兼容。 在从一个器件翻转到另一个器件期间、我们建议检查自举、寄存器配置、上电序列和应用网络、以检查 TPI 的兼容性。

    --

    此致、

    Vikram