This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993023/dp83826e

器件型号:DP83826E

我正在使用 SPC5777C NXP 尝试使用该器件  

我连接到该 MCU 的 FEC、但有时仅在发送128 ping 帧时工作一段时间  

我不明白为什么。

在评估板中、我看到 C57为0.1uF、在数据表中、TI 指示2.2nF、但我认为这不是问题。

你有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享连接的原理图和方框图。