This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:通过直流电源为 TPS25750电池充电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992814/tps25750evm-tps25750-battery-charging-from-dc-supply

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01、 BQ25792、 TPS25750

您好!

我使用的是 USB-PD-CHG-EVM-01。

是否可以通过直流电源而不是支持 PD3.0的电缆为连接到 BQ25792的电池充电?

此致、

b 桑迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    我不认为 EVM 已设置为执行此操作、但可以设计出一个能够实现此目的的系统

    这将是一个相当涉及的过程。

    1. 您必须能够在没有 TPS25750的情况下控制充电器、
      1. 只要 TPS25750上电、就可以通过 TPS25750的 I2C 总线通过 I2CR 和 I2CW 命令来完成此操作。
    2. 您将需要一个电源多路复用器结构在 TPS25750 PPHV 路径和直流电源路径之间进行选择、以便它们不能同时导通。

    如果您有能力执行这两项操作、则应该可以共享电源路径。

    卡盘