This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:关于 USB 集线器 IC 的 GRSTz 引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991725/tusb8042a-about-grstz-pin-of-usb-hub-ic

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

我想了解一下 TUSB8042A 和 TUSB4041I 的 GRSTz 引脚。

该引脚的内部上拉电阻值是多少?

什么是上拉电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GRSTz 上拉电阻连接到3.3V、最大强度为+/-250 uA (13.2K)、+/- 150 uA (22K)。

    此致、

    JMMN