This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS108:时钟缓冲器器件和接口器件之间的差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS108, LMK01010, CDCLVD1208, LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993018/sn65lvds108-difference-between-clock-buffer-device-and-interface-device

器件型号:SN65LVDS108
主题中讨论的其他器件: LMK01010CDCLVD1208LMK00308

大家好、

我将运行100MHz 时钟信号以参考 FPGA DDR4 (LVDS IN、LVDS OUT)。 我正在研究时钟缓冲器器件(LMK01010、LMK00308或 CDCLVD1208等)和接口器件(SN65LVDS108等) 当用于时钟信号的缓冲器功能时、两种器件类别之间的基本区别是什么? 性能角度或 PCB 设计(信号布线长度等)角度是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    CTS 时钟缓冲器器件专为计时应用(超低抖动等)而设计、而 SN65LVDS108等接口器件则更通用。 中继器可用作时钟扇出缓冲器、但时钟应用中的性能不如实际时钟缓冲器好。

    此致、

    I.K.