This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84配置咨询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992904/sn65dsi84-sn65dsi84-configuration-consultation

器件型号:SN65DSI84

尊敬的专家

当我们使用 SN65DSI84芯片时、我们发现软件无法成功配置它、导致 DSI 时钟没有输出。 请帮助确认:

e2e.ti.com/.../LVDS-Displayer-_2600_-Rigister-Setting.rar

这是我们当前原理图设计的屏幕截图、请帮助确认硬件设计中是否存在任何问题:

(左侧 DSI 信号是 ARM 的本机输出、而 I2C 信号专门配置用于 LCD、右侧是双链路的 LVDS 输出、在采取保护措施后直接发送到 LVDS 显示屏);

e2e.ti.com/.../Schemetic.docx

2.附件是我们根据当前显示规格配置 DSI 调谐器并参考视频教学后生成的配置文件。 请帮助确认是否存在任何错误。

(如果可能、请帮助指导配置文件。 附件是我们现在使用的显示屏幕的规格。 如果您需要其他信息、请随时与我联系。)

3.根据我们收集到的资料,目前在测试中看不到时钟信号。 DSI 可能在低功耗模式(ULPS)下工作、并且只能在高速模式(HS)下生成时钟输出。