This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:如何执行 USB 3.0主机眼图?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992686/hd3ss3220-how-to-perform-usb-3-0-host-eye-diagram

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: AM5726

您好、专家、

客户电路板 AM5726+HD3SS3220、

如何执行 USB 3.0主机眼图?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您将需要 USB-C 主机测试装置、以便 HD3SS3220能够正确配置自己。  配置完 HD3SS3220后、AM5726便可置于测试模式并输出适当的测试模式。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    您是否知道如何将  AM5726设置为测试模式并输出适当的测试模式?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不是 AM5726的专家、您需要使用 AM5726器  件型号开始新的轮距、才能获得有关该器件的具体帮助。 我可以说、如果您使用的是 Windows 操作系统、您可以使用 USB-IF 提供的 HSETT 工具让 USB 主机 控制器(AM5726)进入测试模式。