This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:问题、与 VOD 相关。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992637/am26c31-question-related-with-vod

器件型号:AM26C31

您好!

我的客户有关于 AMC26C31输出的问题。  请告诉我们。

  1. 数据表显示、RL = 100 Ω 时 VOD (差分输出电压幅度)= 3.1V (典型值)。 此条件为图2。 在这种情况下、VOD/RL=31mA 时该电流是否会流动?  请告诉我们。   此外、在这种情况下、IOH、IOL 是否超过20mA (建议的工作条件 IOH/IOL)?
  2. 数据表显示、RL = 100 Ω 时 VOD (差分输出电压幅度)= 3.1V (典型值)。 VOD 是否取决于 RL? 例如、如果 RL 大于 tham 100欧姆、VOD (min)小于2V。  正确吗?  此外、如果 RL 小于100ohm、VOD (min)大于2V。  正确吗?
  3. 哪一项是 VOD 变化的影响、取决于批次变化或取决于温度? TI 能否提供 VOD 图来了解温度趋势?
  4. TI 能否提供与 Vcc 和 VOD/VOH/Vol 相关的图形/规格

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    应用专家已收到您的帖子的通知、并将作出相应的回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    很抱歉、我的原始回复未显示在此处。  

    1.您的计算正确。 负载电流为31mA、高于建议值。 但是、如果您在此 线程中检查输出电压与电流之间的关系曲线、您将看到驱动器可以在40mA 至50mA 的负载电流下工作。

    2.请检查我上面提到的曲线、其中包括 VOD 和 RL 变化。

    VOD 取决于温度、电压、工艺变化和负载条件。

    请再次查看1中的曲线。