请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM26C31 您好!
我的客户有关于 AMC26C31输出的问题。 请告诉我们。
- 数据表显示、RL = 100 Ω 时 VOD (差分输出电压幅度)= 3.1V (典型值)。 此条件为图2。 在这种情况下、VOD/RL=31mA 时该电流是否会流动? 请告诉我们。 此外、在这种情况下、IOH、IOL 是否超过20mA (建议的工作条件 IOH/IOL)?
- 数据表显示、RL = 100 Ω 时 VOD (差分输出电压幅度)= 3.1V (典型值)。 VOD 是否取决于 RL? 例如、如果 RL 大于 tham 100欧姆、VOD (min)小于2V。 正确吗? 此外、如果 RL 小于100ohm、VOD (min)大于2V。 正确吗?
- 哪一项是 VOD 变化的影响、取决于批次变化或取决于温度? TI 能否提供 VOD 图来了解温度趋势?
- TI 能否提供与 Vcc 和 VOD/VOH/Vol 相关的图形/规格
谢谢、此致、
M.Hattori。