This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:报告远程故障和自动协商无法完成

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990949/dp83848k-report-remote-fault-and-auto-negotiation-couldn-t-be-completed

器件型号:DP83848K

您好!

我的客户设计了以下电路、但他们将会发生远程故障、您能帮助检查是否有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的参与。

    您能否向客户询问有关他如何执行测试以及 何时观察到错误的更多详细信息。 (始终或某个时间等)

    他是否在电路板上完成了任何诊断或回路测试。  

    客户是否已确保 RJ45 +隔离变压器属性连接到收发器。 我需要器件型号才能进行任何 审查。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我没有听到你的声音,我认为这已经解决了。 如果您可以更新分辨率、这将有所帮助。

    或者、如果您需要其他支持、请启动新主题。

    此致、

    Sreenivasa