This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:需要 SigCon Architecth EVM GUI 的配置文件

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF210, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992793/ds250df230evm-need-the-profile-for-sigcon-architech-evm-gui

器件型号:DS250DF230EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF210DS250DF230

你(们)好  

我刚刚购买了 DS250DF230EVM、 需要配置文件。    DS250DF210似乎有一个配置文件、但它不适用于230。

您是否会告知我在哪里可以找到 DS250DF230的配置文件?

另请告知 配置文件支持的 SigCon Architect EVM GUI 版本 为2.0.0.8或  3.0.0.10。  

非常感谢

kW