This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539PWR (TSSOP (PW)| 24)的插入式选项?

Guru**** 2765555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA9535, PCA9555, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992737/tca9539-dropped-in-options-for-tca9539pwr-tssop-pw-24

器件型号:TCA9539
主题中讨论的其他器件: TCA9535PCA9555PCA9535

团队、

有关 TCA9539的问题(TSSOP:24、其中 Vin 最大值:5.5V/Vin 最小值:1.65V):
在不更改硬件/软件的情况下、TCA9539PWR 在现有项目中可能会完全取代什么?
我们的产品系列中目前是否有替代产品?

- TCA9539QPWRQ1:
我认为、如果输入电压处于3.6V/1.65V 范围内、TCA9539QPWRQ1是一个选项。
对吧? 或者是否需要考虑其他要求?

- PCA9539PWR  
如果我们确保输入电压处于5.5V/2.3V 范围内、是否可以选择 PCA9539PWR。
是否需要考虑其他要求?

- TCA9535:
主要区别似乎是复位不存在。
如果 A2连接到处理复位信号的现有设计、是否存在任何问题?
是否需要考虑其他要求才能改用它?

- PCA9555/PCA9535:
我想、与 TCA9535相同的考虑因素、但额外的 Vin 在5.5V/2.3V 范围内。
是否需要考虑其他要求才能改用它?

提前感谢!

A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface/f/interface-forum/992737/tca9539-dropped-in-options-for-tca9539pwr-tssop-pw-24 ]- TCA9539QPWRQ1:
    我认为、如果输入电压处于3.6V/1.65V 范围内、TCA9539QPWRQ1是一个选项。
    对吧? 或者是否需要考虑其他要求?[/报价]

    是的、如果您选择 Q1选项、则无需更改硬件/软件。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface/f/interface-forum/992737/tca9539-dropped-in-options-for-tca9539pwr-tssop-pw-24 ]- PCA9539PWR  
    如果我们确保输入电压处于5.5V/2.3V 范围内、是否可以选择 PCA9539PWR。
    是否需要考虑其他要求?
    [/报价]

    正确。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface/f/interface-forum/992737/tca9539-dropped-in-options-for-tca9539pwr-tssop-pw-24 ]- TCA9535:
    主要区别似乎是复位不存在。
    如果 A2连接到处理复位信号的现有设计、是否存在任何问题?
    是否需要考虑其他要求才能改用它?

    TCA9539的 I2C 地址为111XX、TCA9535的 I2C 地址为010 0XXX
    您需要修改 SW 以更改静态部分的器件地址。

    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface/f/interface-forum/992737/tca9539-dropped-in-options-for-tca9539pwr-tssop-pw-24 "- PCA9555 / PCA9535:
    我想、与 TCA9535相同的考虑因素、但额外的 Vin 在5.5V/2.3V 范围内。
    是否需要考虑其他要求才能改用它?

    9555的 P 端口 IO 上有内部~100k 上拉电阻

    -Bobby