This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 DP83869EVM 上测试上述器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992772/dp83869hm-testing-above-device-on-dp83869evm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

DP83869HM 支持 SGMII、RGMII 和 MII 模式、 我计划在 MII 模式下使用它。

DP83869EVM 是 DP83869HM 的评估板、用户指南仅提及 SGMII 和 RGMII。  

问题-是否有方法测试 我计划使用 DP83869HM、并使用 I 计划在 MII 模式下使用 DP83869DVM?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清问题、在原始帖子中复制并粘贴错误。

    问题-是否有办法使用 DP83869EVM 在 MII 模式下测试 DP83869HM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    要将 DP83869EVM 设置为 MII 模式、首先使用自举将器件配置为 RGMII 至铜缆模式。 然后、将寄存器0x1DF 的位[5]设置为1。

    此致、

    Adrian Kam