This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:原理图功能

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992775/dp83848m-schematic-functionality

器件型号:DP83848M

您好、团队、向客户寻求帮助。 所附为原理图。

主要关注点是。

如果 RMII 模式下的时钟基准正确、

是否需要在使用 RMII 模式的 X1/X0引脚中使用25MHz 或50MHz?

我应该在 PHY 和微控制器之间连接一个50MHz 参考信号吗? 如果是、应在 PHY 的引脚上使用哪个引脚?

 

谢谢你。

-Mark

e2e.ti.com/.../Sheet1-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1. 由于您使用的是 RMII 模式、XI 引脚应该被连接至一个50MHz 振荡器。 由于使用了振荡器、XO 引脚保持悬空。
    2. 是的、您应该将50MHz 参考时钟连接到 PHY 和 MAC、因为 PHY 上没有可以使用的引脚。

    以下是应用手册的链接、供您参考:

    https://www.ti.com/lit/an/snla076a/snla076a.pdf?ts=1618011001820

    此致、

    Adrian Kam