This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:使用 USB C 连接器的上行端口和下行端口 TUSB8020的原理图审阅

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992375/tusb8020b-schematic-review-of-tusb8020-with-upstream-port-and-downstream-port-using-usb-c-connector

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

我正在设计 USB3.0集线器、同时要求使用 USB3.0 C 连接器的 UFP 和 DFP。 TUSB8020用作集线器控制 器、而 HD3SS3220用作多路复用器。 TUSB8020B 和 HD3SS3220均为自供电。  TUSB8020B 和 HD3SS3220的上电序列是否会影响 TUSB8020的枚举以及连接到 TUSB8020B DFP 的器件?  

我需要有关查看此电路原理图的帮助。 原理图。  

https://drive.google.com/file/d/1rOgY_1VNXYQLy7wTK_o3yyc-DDvPpMAv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rOgY_1VNXYQLy7wTK_o3yyc-DDvPpMAv/view?usp=sharing

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    TUSB8020B 仅支持其上行端口上的 UFP 配置和下行端口上的 DFP 配置。 您没有尝试在 TUSB8020B 的任何端口上设计 DRP 模式? 如果可能、您可以直接通过 E2E 共享文件吗?  

    如果在 TUSB8020B 之后加电、HD3SS3220将影响 USB 3枚举。 我建议同时为 HD3SS3220和 TUSB8020B 供电、但将 TUSB8020B 保持在复位状态稍长一点、以确保这里没有竞态条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    感谢你的答复。 但我没有找到将 PDF 文件直接附加到帖子的方法。  它仅允许插入链接。  或者我必须插入原理图的图像。 您是否能够在链接中查看原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够通过文本编辑器中的插入选项添加文件。 由于 IT 策略、我无法访问链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IOS_2D00_CE_2D00_72_2D00_117_5F00_AC.pdf

    Malik、

    谢谢你。  

    我不知道为什么我昨天无法加载它。  所附为原理图。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    请查找随附的 PDF 中包含的注释。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../IOS_2D00_CE_2D00_72_2D00_117_5F00_AC_5F00_MB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    感谢您的评论。 我参考了文档 SLLU241A、UFP 软件狗原理图。 在本文档中、RX1/RX2上没有使用交流耦合电容器。 但我将根据您的建议添加它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    此 RX1/2交流耦合是基于 USB 规范更新的较新建议。