This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:用于启用各个通道和所有通道的命令1-8

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, TCA9548A, TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992721/tca9548a-command-to-enable-individual-and-all-the-channels-1-8

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:DRV2605LEVM-MDTCA9554

大家好、

我们的客户正在 通过 Arduino 配置 DRV2605LEVM-MD、并希望在以下链接中的用户指南第6.1节中阐明注册的价值。 表4和5中寄存器的值为 N/A、 启用单个通道和所有通道1-8的命令是什么?  

https://www.ti.com/lit/ug/slou400/slou400.pdf#page=10 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TCA9548A 没有 TCA9554等多个寄存器。 它只有一个控制寄存器、因此、为了配置此器件、只需发送 I2C 地址、后跟您想要向控制寄存器发送的任何命令。 控制寄存器配置如下:

    对于电路板、您使用代码0x99 (10011001)启用通道1、4、5和8。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo