This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:分别为 TX 侧和 RX 侧设置输出信号驱动

Guru**** 2756745 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991503/dp83822i-set-the-output-signal-drive-individually-for-tx-side-and-rx-side

器件型号:DP83822I

大家好、

我收到 了客户关于 DP83822I 的问题。 您能帮助回答客户的以下问题吗?

是否可以为以太网通信中的 TX (发送端)和 RX (接收端)单独设置输出信号驱动?

更具体
我想分别有 TD 终端(TD_P、TD_M)和 RD 终端(RD_P、RD_M)。 例如、是否可以通过 TD 端子和 RD 端子之间的寄存器设置来更改信号振幅?

我认为、如果寄存器设置中 PHYCR 的位[15]设置为1、MDI/MDIX 会自动切换、因此无论从 TD 还是 RD 引脚接收到信号、未接收到信号的引脚都会自动成为发送器并无任何问题地做出响应。

但是、如果问题中描述的 TD 和 RD 端子的驱动设置不同、即使使用了 Auto-MDI/X、我认为响应波形可能会因接收信号的端子而异。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    让我与我的团队协商、并在明天回来讨论这是否可行。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    很抱歉、似乎需要比预期更长的时间才能获得此信息。 我可以在星期五之前获取信息并回答您的问题。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    可以为  寄存器0x0403中的 TX 引脚设置输出信号驱动。 如果您配置了 MDI-X、则交换对时、RX 引脚将具有与 TX 引脚相同的输出信号驱动配置。 如果您需要不同的输出信号驱动器配置、具体取决于是否交换对、则这是不可能的。  

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    非常感谢您的回答。 我明白了、但您能允许我再问一个问题吗?

    即使自动 MDI/MDI-X 关闭(默认为 MDI、TX 发送和 RX 接收)、如果我向 TX 引脚输入信号、我是否会从 RX 引脚获得某种响应?

    背景;

    在当前使用的电路板上、通过寄存器设置关闭 PHY 的自动 MDI/X。  
    此外、当我从 简单信号生成板向 TX/RX (其中之一)输入信号时、我可以分别观察来自 RX/TX 的响应波形、而不是具有自动 MDI/X 功能的 PC 或集线器。 -->如果我强制信号进入发送器,它是否仍会响应? (我认为如果 Auto-MDI/X 关闭、除非我输入正确的 MDI/X、否则它不会响应。)

    尽管我能够观察到波形、但响应波形(振幅等)会因输入端子(TX 或 RX)而异、这就是我提出上一个问题的原因。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我有几个问题:

    1. 客户看到的问题是什么? 他们正在尝试使用这些信息修复什么?
    2. 您能否提供客户应用的方框图和说明?
    3. 客户具有哪些需要此信息的应用程序?
    4. 在您之前的回复中、您提到或期望哪种类型的回复? 您能否提供有关这方面的更多详细信息?

    此致、

    Adrian Kam