This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1115:IO-Link 堆栈

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992497/tiol1115-io-link-stack

器件型号:TIOL1115

TI 是否有任何 IO-Link 堆栈示例代码可供共享? 最好在 C2000平台上、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我目前还不知道有什么堆栈、但我知道我们有一个 EP 团队正在研究解决方案。 不过、这不适用于 C2000平台。 我已通知我们的 IO-Link 专家对此进行进一步评论。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    到目前为止、还没有 TI 开发的 IO-Link 堆栈可供共享。  所有使用市售堆栈开发的 TI 参考设计。  

    我知道 TMG 和 TE Concept 都开发了 IO-Link 堆栈、用于 TI MCU (通常在 MSP430系列中)、TI 已在各种 TI 设计中使用了这些堆栈。  IO-Link 堆栈需要直接从相应的供应商处获取。

    TMG: https://www.tmgte.de/en/products.html

    TE 概念: https://www.teconcept.de/en/io-link/

    例如 、TIDA-01250 TI 参考设计具有一些可下载的示例固件、但不使用官方 IO-Link 堆栈。  但是、一旦获得该值、就可以对其进行修改以与 TE 概念堆栈配合使用。

    此致、

    Jonathan