This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 转 RS-232应用

Guru**** 2757935 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TUSB3410, SN75LV4737A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992196/tusb3410-usb-to-rs-232-application

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他部件:MAX3232SN75LV4737A

您好!

我找到 了 USB 转 RS-232应用、并且需要在 RS-232连接器侧提供 ESD 保护、如果我选择 TUSB3410 + MAX3232、情况是否正常?

TUSB3410为3.3V 输出电平、因此需要将 MAX3232 线路驱动器/接收器移至-6~+6V、对吧?

此应用有什么需要注意的吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确、应为 RS-232侧使用线路驱动器。  您还可以查看 SN75LV4737A (推荐)以了解这一点。 该器件还具有内部 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    但如何选择驱动器/接收器封装?

    我知道、RS-232 DB-9连接器应该是8引脚、使用3个驱动器/5个接收器?

    但是、什么是1 个驱动器/ 1个接收器和2 个驱动器/ 2个接收 器应用?  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用控制流、则可以使用1驱动器1接收器器件。